Production Engineer

Requisition ID:  40011
Job Location(s): 

Grodzisk Mazowiecki, PL

Job Description

Znasz proces produkcyjny od podszewki, a praca zarówno z systemami, maszynami, jak i ludźmi sprawia Ci przyjemność? To właśnie Ciebie szukamy! Aplikuj i spotkaj się z nami w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Firma Danfoss Saginomiya Sp z o.o. zajmuje się produkcją przełączników ciśnieniowych.  Stale rozwijamy nasze doświadczenia i wdrażamy nowe linie produkcyjne. Do naszego zespołu Jakości i Technologii Produkcji w Grodzisku Mazowieckim poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Inżyniera produkcji.

Zależy nam na osobie, która jest proaktywna w działaniu, a także wyróżnia się dociekliwością i zaangażowaniem. Wiedza techniczna oraz znajomość języka angielskiego jest istotna, niemniej szukamy kogoś, kto umie pracować zespołowo i będzie dobrze dopasowana osobowościowo do zespołu, więc jeśli nie spełniasz wszystkich kryteriów z ogłoszenia, niech to Cię nie powstrzyma przed aplikacją.

 

#LI-AO1

Job Responsibilities

  • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi instrukcjami procesu produkcji przełączników ciśnieniowych (dwie linie produkcyjne)
  • Nadzór nad dokumentacją procesową oraz bieżąca komunikacja z pracownikami produkcji podczas realizacji procesu
  • Tworzenie i aktualizacja instrukcji operacyjnych
  • Analiza i optymalizacyja procesów produkcyjnych, wdrażanie usprawnień procesów
  • Kontrola wskaźników produkcyjnych w wybranych aspektach, głównie wskaźników brakowości
  • Kontrola ilościowa wybranych części do maszyn (gospodarka częściami)
  • Wspieranie rozwiązywania problemów na produkcji i naprawy urządzeń produkcyjnych w celu poprawy wydajności
  • Udział w projektach usprawniajacych procesy produkcyjne

Background & Skills

  • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziani absolwenci kierunków: mechaniczny, inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją)
  • Doświadczenie 4 lata na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość systemu SAP
  • Znajomość języka angielskigo (swobodna komunikacja w mowie i piśmie)
  • Zorientowanie na cel
  • Znajomość narzędzi zarządzania jakością
  • Samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu

Employee Benefits

  • Równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
  • Pakiet benefitów pozapłacowych (prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych, ubezpieczenie na życie, dodatkowy indywidualny program emerytalny)
  • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwości rozwoju w dziale Jakości i Technologii Produkcji
  • Umowę o pracę z Danfoss Saginomiya sp. Z o.o.

Danfoss – Engineering Tomorrow

Danfoss Saginomiya Sp z o.o. to polsko-japońska spółka joint venture zlokalizowana w kampusie Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.

 

Ponad 20 lat temu Danfoss Saginomiya Sp z o.o. rozpoczęła produkcję małych regulatorów ciśnienia typu dyskowego w Polsce na licencji Saginomiya Seisakusho. Od tego czasu produkcja w Polsce znacznie wzrosła, dzięki czemu firma stała się jednym z wiodących na świecie dostawców tego typu produktów.  Główne części regulatorów są produkowane w czystym środowisku, co zapewnia długą i niezawodną pracę, zgodną ze specyfikacjami produktu przez cały okres jego eksploatacji.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 42.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.
 

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 42.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.