Stellenbeschreibung
Stellenbezeichnung:  Anlagenbediener (m/w/d) aus dem Laborsegment für den Reinraum
Anf.-Kennung:  48108
Stellenstandort (kurz):  Minden, DEU
Beschäftigungsart:  Full Time
Segment:  Danfoss Climate Solutions Segment
Stellenkategorie:  Supply Chain and Operations
Arbeitsmodell:  On-site

Dein Beitrag bei uns

Wir suchen aktuell für unseren Standort in Minden einen Anlagenbediener (m/w/d) aus dem Laborsegment für den Reinraum in Vollzeit. Als Teil der Division Sensing Solutions wird in Minden ein Portfolio an fortschrittlichen Sensortechnologien produziert und vertrieben. Unser Produktportfolio besteht unter anderem aus Gas Sensoren, Temperatur- und Hochdrucksensoren für die Marineindustrie, Hydraulikanwendungen sowie Wasserpumpen und Kompressoren. Unser Standort in Minden zeichnet sich durch ein familiäres Umfeld und kurze Wege aus und befindet sich auf Wachstumskurs.

So bringst du dich ein

  • Arbeiten mit (halb) automatischen Anlagen und Maschinen
  • Durchführung von Beschichtungen von Sensorelementen im Reinraum
  • Ausführen von finalen Kontrollen (beispielweise optische Qualitätskontrollen unter dem Mikroskop)
  • Dokumentation der Prozessschritte in einem ERP System
  • Mitwirkung an kontinuierlichen Verbesserungen von Arbeitsprozessen in deinem Tätigkeitsbereich

Was wir suchen

  • Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mikrotechnologie, Chemielabor oder Chemisch-Technische Assistenz (CTA) ist wünschenswert ebenso wie erste praktische Erfahrung in einem chemischen oder technischen Labor
  • Feinmotorische Montagefähigkeiten
  • Eigenständige und qualitätsbewusste Arbeitsweise
  • Erfahrung im Umgang mit Chemikalien ist von Vorteil
  • Bereitschaft zur Arbeit im Schichtbetrieb

Was du von uns erwarten kannst

 

  • Wir ermöglichen interne Karrierewege und unterstützen deine Weiterentwicklung durch Mentoring, Trainings und internationale Einsatzmöglichkeiten.
  • Bei uns hast du die Freiheit und das Vertrauen, deine Arbeit selbstbestimmt zu gestalten – ohne dass deine Work-Life-Balance leidet. Dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen.
  • Wir setzen uns für ein inklusives Arbeitsumfeld ein, in dem alle Menschen unabhängig von Herkunft oder Identität respektiert und wertgeschätzt werden.
  • Du profitierst von attraktiven Zusatzleistungen wie Jahresbonus, bezahltem Urlaub, betrieblicher Altersvorsorge, zusätzlichen Versicherungsangeboten, Empfehlungsprämien u. v.m. Die genauen Leistungen können je nach Land oder Vertrag variieren – es lohnt sich, nachzufragen!

Bereit, etwas zu bewegen?

 

Wenn dich diese Rolle anspricht, freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Lass uns ins Gespräch kommen und entdecke, wohin dich deine Karriere bei Danfoss führen kann.

 


 

Danfoss hat sich als  Arbeitgeber der Chancengleichheit verpflichtet. Alle qualifizierten Bewerber*innen werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung, oder einer anderen geschützten Kategorie berücksichtigt.

Informationen auf einen Blick

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

 

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 39.360 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.